This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:报告 Webench 负增益裕度

Guru**** 2510775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253480/lmr14030-q1-webench-negative-gain-margin-reported

器件型号:LMR14030-Q1

我认为、当 Webench 报告负增益裕度时、实际上意味着相位交叉处的增益为负、因此(gm (dB)= 0 - G (dB)@相位交叉)系统具有正增益裕度、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我认为"负增益裕度"是系统的负增益裕度。 您可以选择另一个条件、它通常可以输出结果以供参考。 如下所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但在正常控制系统中、负增益裕度表示系统不稳定。  由于 Webench 在设计这些系统时声称是负增益裕度、因此我认为这只是一个符号误差/差异、我试图确认是否 足够记住了我的控制理论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、你认为   稳定的系统通常需要 f_cross 处的增益幅度为负、负值是增益裕度、通常需要>10dB。  

    如果 webench 跳出了有关增益裕度的报告、我想这是一个提示、表明系统不 符合此标准。 请您分享您输入的报告发生的运行条件是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一款具有以下设计输入的 LMR14030S 设计:  

    输入: 直流7V 至15V
    输出: 3A 时为5.3V
    温度: 40 °C
    它所呈现的初始设计(甚至在设置开关频率之前)具有85°的相位裕度和-20.2dB 的增益裕度。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您是说这里的增益裕度信息是否意味着系统稳定? 我认为这确实意味着系统是稳定的。

    您对控制理论的看法是对的。 在这里,我认为+或-符号只是表达的方式。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于任何拥有控制背景的人来说、这看起来像是一个不稳定的系统。  我建议 TI 的软件人员对照增益裕度的定义检查计算方法、以免产生混淆。。。