This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28712:VDD 未充电、但存在高压电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253588/ucc28712-vdd-not-charging-but-hv-voltage-presents

器件型号:UCC28712

大家好、  

我正在使用 UCC28712反激式配置、我面临的问题是启动方式。 我正在观察引脚7 HV 从210VB 的整流器获得高电压、但我们没有看到电容器充电。

以下是最新的请咨询此问题的可能原因。 提前感谢。

-Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您查询 UCC28712。

    您的 IC 可能会损坏或者 PCB 上的 Vdd 和 GND 引脚之间发生某种短路。 您可以独立检查这些情况、因为 Vdd 电容应该会在存在高压时充电和充电。 请确认并告知我们您的观察结果。

    Rgards,

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的回复!!

    我之前已经检查过、但没有发现短路。 我在另一个板(2)上进行了测试、观察到 VDD 4.6V 没有充电和放电。 并且未观察到 NTC 上拉电压。 这是否意味着 IC 变差了? 我已经检查了 IC 引脚从 IC GND (引脚4)到所有其他引脚没有发现短路。 这是非常奇怪的,我们以前测试过,发现一切都好。 请帮助解决 GND 到所有引脚之间的阻抗、我想使用这些值来确认。  

    谢谢、此致。

    Manoj.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的反馈。 目前我没有有关阻抗的引脚数据。 我将在内部与团队进行核实、但可能需要一周时间才能重新了解这一点。 我建议用新的 IC 继续测试来替换、即使失败、我也怀疑布局是否正确。 您也可以使 NTC 引脚悬空、以避免其产生不易损坏。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里什,你好!!

    我怀疑 IC 消失了、查明 Aux to VDD 引脚二极管似乎有故障、打开 NTC 和 VDD 电阻器时、我们发现了这一点并解决了此电路板的问题。

     在测试时、 均有电路板、我已看到 Vout rms 为13.1V、但波形有波动、探测了下面的 VDD。 仅供参考我正在共享 VCS 和 VDD owaveforms。 请浏览并尽快让我知道此问题的可能原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的反馈。  

    看起来 CS 信号和 AUX 具有巨大的噪声、需要检查问题。 CS 引脚在导通时具有巨大的尖峰、这表明存在电容振铃。 您可能需要调整栅极驱动电阻器。 以下应用手册应有助于解决 AUX 和 VDD 的上述问题。 请告诉我、您的观察结果一旦通过上述链接进行了测试。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf?ts = 1690988021193&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    哈里什