This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:当电池组没有 BATPRES 输出引脚时有关 BQ24780S 的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, TPS3898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254524/bq24780s-question-about-bq24780s-when-the-battery-pack-does-not-have-a-batpres-output-pin

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: TPS3898BQ24780

您好、TI 团队、

当电池组没有 BATPRES 输出引脚时、我们对 BQ24780S 的应用存在一些问题。  我们已经找到了一篇有关没有 BATPRES 输出引脚的电池组的博文、但仍有一些问题。 详细信息如下所示:

E2E 链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019606/faq-how-should-the-batpres-pin-be-connected-on-the-following-chargers-bq24770-bq24773-bq24780s?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24780S%25252520BATPRES#

Question:

1) 1) BQ24780的引脚13和引脚14是否具有内部比较器? 从 BQ24780S EVM 原理图中、我们可以看到设计了一个外部独立比较器 TPS3898。  如果集成了内部比较器、是否仅需选择其中一个外部和内部比较器?

2) 2) 如果 CMPIN 和 CMPOUT 引脚用于检测电池状态、则需要为 SMBus 设置什么、以及需要如何设置其他寄存器?

3) 3)  达到200kΩ Ω 的 R37电阻值是否 正常(现有智能电池人体检测引脚具有10K 下拉电阻器)? 以及如何选择 R45电阻值?

4) 4) 在电池过度放电保护(电池电压为0)的情况下、是否可以通过应用 CMPIN/CMPOUT 引脚来重新激活电池?

5) 5)如果电池电压在第1点检测到电池状态、就不需要使用引脚13和14、我们可以直接使用电池电压加上一个 MOSFET 反向处理到引脚15也可以实现相同的功能吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    [报价 userid="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254524/bq24780s-question-about-bq24780s-when-the-battery-pack-does-not-have-a-batpres-output-pin "] BQ24780的引脚13和引脚14是否具有内部比较器? 从 BQ24780S EVM 原理图中、我们可以看到设计了一个外部独立比较器 TPS3898。  如果集成了内部比较器、是否仅需要选择其中一个外部比较器和 I[/报价]

    1)。可以使用 TPS3898、也可以通过电阻分压器(R35/R36)将 BAT 连接到 CMPIN 引脚、并将 bq24780 CMPOUT 连接到 bq24780/BATPRES 引脚。

     如果 CMPIN 和 CMPOUT 引脚用于检测电池状态,需要为 SMBus 设置什么以及如何设置其他寄存器?

    2)。 REG0x12[51]=0、如果使用内部比较器、则原理图设计将与 EVM 类似、但将安装 JP4、JP3和 JP1、不会安装 JP5和 JP2。

    [报价 userid="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254524/bq24780s-question-about-bq24780s-when-the-battery-pack-does-not-have-a-batpres-output-pin "]  200kΩ Ω 的 R37电阻值是否 可以(现有智能电池人体检测引脚具有10K 下拉电阻器)? 如何选择 R45电阻值?

    3)。 我没有看到任何明显的 200kΩ 使用问题。  当极性为高电平时、R45用于对迟滞进行编程。

     在电池过度放电保护(电池电压为0)的情况下、是否可以通过应用 CMPIN/CMPOUT 引脚来重新激活电池?

    4)、此方法尚未经过测试、因此我无法提供有关此方法是否可行的信息。

    如果电池电压在点1处检测到电池状态,则无需使用引脚13和14,我们可以直接使用电池电压加上对引脚15的一个 MOSFET 反向处理也可以实现相同的功能吗?

    5)、此方法尚未经过测试、因此我无法提供有关此方法是否可行的信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们仍有一些问题需要您回答、详情如下:

    2)。 REG0x12[51]=0,如果使用的是内部比较器,则原理图设计将与 EVM 类似,但将安装 JP4、JP3和 JP1,不会安装 JP5和 JP2。[/报价]

    问: 在有或没有比较器的情况下应用 CMPIN 和 CMPOUT 只需要充电器将 REG0x12[51]=0设置为0?

    使用外部比较器(如  TPS3898)还是使用内部比较器(CMPIN 和 CMPOUT)是否是相同的软件设置

    2/3节电池的 CMPIN/CMPOUT 输入和输出之间的应用是否有差异?

    此外、 从引脚说明中可以看出、外部独立比较器的应用仍然需要连接到引脚13和14、那么、由于内部比较器可以实现该应用、该外部比较器的优势是什么?

    3)。 我没有看到任何明显的 200kΩ 使用问题。  R45用于在极性较高时对迟滞进行编程。

    问:我们对"极性为高时的程序迟滞"感到困惑、 您能详细说明一下吗? 或者是否有 包含此描述的可用文档?

    4)。此方法尚未经过测试,因此我无法提供有关此方法是否可行的信息。

    问:当 电池组没有 BATPRES 输出引脚时、 将 CMPIN 和 CMPOUT 应用到 BATPRES 上的方法有多大? 或者此应用是否有任何问题?

    谢谢。

    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    Q: 使用或不使用比较器的 CMPIN 和 CMPOUT 只需要充电器将 REG0x12[51]=0?

     这是我的错,我想放: REG0x12[15]=0。 您还需要 设置  REG0x3B[3]以 满足您的要求。

    使用外部比较器(如  TPS3898)与内部比较器(CMPIN 和 CMPOUT)的软件设置是否相同

    可以。

    此外, 从引脚说明来看,外部独立比较器的应用仍然需要连接到引脚13和14,那么由于内部比较器可以实现此应用,该外部比较器有什么优点?

    内部比较器只能检测电池电压是否高于或低于一个电压基准点。  外部比较器是一个窗口比较器、它可以检测电池 电压基准点是否高于或低于两个电压基准点。

    问:我们对"极性高时的程序迟滞感到困惑", 您能详细说明一下吗? 或者是否有具有 此描述的可用文档?

    请参阅数据表的引脚功能部分:

    输出极性和抗尖峰脉冲时间可通过 SMBus 进行选择。 在  CMPIN 和 CMPOUT 之间放置一个电阻器、用于在极性较高时对迟滞进行编程。  

    Q:当 电池组没有 BATPRES 输出引脚时、 将 CMPIN 和 CMPOUT 应用于 BATPRES 有多大用途吗? 或者此应用程序是否有任何问题?

    我想我对前面的问题感到困惑、即使电池组没有 BATPRES  输出引脚、您仍然可以使用 BATPRES 引脚  

    此致、

    Christian。