This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:我可以将 ILM 连接到 GND 吗?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254157/tps2121-can-i-connect-ilm-to-gnd

器件型号:TPS2121

你(们)好

要使用 TPS2121电源多路复用器。 它提供几个我不需要的额外功能、例如过压保护和限流器。 为了尽可能减少元件数量、我尝试避免放置任何额外的电阻器。

现在、由于输出电流限制器(ILM)指出: 对于 2.5A 电流限制、RILM < 1kOhm、我考虑将此连接到 GND。 但是、我找不到此场景的说明或适当的示例。

有人可以对此发表评论吗? 这是否也能正常工作、或者我是否会因规格的不同而使用它?

提前感谢您。

S·尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    是的、您可以将 ILIM 引脚连接到 GND。 该电流将受"RLIM < 1kOhm"规格限制。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢很多帕特里克!!