This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:在充电或放电后锁定 RSOC

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254076/bq27z561-lock-rsoc-after-charging-or-discharging

器件型号:BQ27Z561

大家好、

电池剩余电量将在休眠时恢复。

我们的客户使用 LOCK0位来确保 RSOC 可以保持为0%并且在 FD 后不会上升、或在 FC 后保持为100%。

但是、如果它们没有对 BAT 完全放电、例如 RSOC=5%、RSOC 将在静止后返回到6%。  我们可以 在静止期间使用任何方法锁定 RSOC、除了0%和100%?