This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:为什么我们在 MODE 引脚上添加100k Ω?

Guru**** 2522520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255240/tps628502-q1-why-we-add-100kohms-at-mode-pin

器件型号:TPS628502-Q1
主题中讨论的其他器件: AWRL1432

大家好、

我注意到、我们的 AWRL1432 EVM 的 TPS628502-Q1已在 MODE 引脚处添加了100k Ω。 但我无法理解为什么需要添加该电阻器。 您能向我解释一下吗?

Br、

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    看起来是一个限流电阻器、用于限制流入 MODE 引脚的电流。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    明白了! 只是想检查任何功能是否会受到此电阻器的影响。 感谢您的解释。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    实际上、它并非只是控制流入引脚的电流。

    谢谢。

    法尔海恩