This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:UCC2808A-2Q1工作频率范围

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254158/ucc2808a-2q1-ucc2808a-2q1-working-frequency-range

器件型号:UCC2808A-2Q1

大家好、

为什么 UCC2808A-2Q1 Webench 模型 仅显示50kHz 至1MHz 的开关频率? 客户希望以40kHz 的频率使用它。

从数据表图3可以看出、工作频率可以低至7kHz。 您能帮助确认该产品的频率范围吗?

客户用例:11-16V 直流输入电压、 250V/1.8A 隔离输出电压。

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我看看 webench、了解原因。

    与此同时、您仍然可以使用50kHz 进行设计、但如图3所示、图3本质上具有两个线性分段除以50k 欧姆。 您可以手动将 Rt 更改为对应于40kHz。

    如果您想等待、那么您可以等待、直到我知道 webench 是否包括较低频率设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率范围将扩展至< 50kHz、具有扩展频率范围的模型将于8月21日起的一周内推出。 我将关闭该主题。 如果您需要其他支持、请打开新主题。