This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSFB 漏电感问题

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255233/ucc28950-psfb-leakage-inductance-issue

器件型号:UCC28950

尊敬的专家:

初级漏电流可用于实现 ZVS、但初级侧的更高漏电流也将反映在次级侧。 在高电压直流到直流应用中、变压器漏电也将更高。 变压器次级侧反射的较高泄漏电流将导致同步整流器 MOSFET 漏极-源极电压处产生巨大的过冲和振铃。 如何解决这个问题? 我认为、无源缓冲器不是一种可行的解决方案、因为我们的额定功率超过10kW

此致

N·阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、很快会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 ZVS、初级上的振铃不是问题。  次级侧上的振铃可能会是一个问题。  我有以下建议。

    1.在 FET 产生负电流之前、使用 DCM 比较器关闭 SR。

    > FET 中的负电流会在 FET 关断时导致过度振铃。  这种振铃会导致 FET 上的电压过大。  

    2. 一种选择是在 SR FET 上使用 RC 缓冲器来抑制振铃。

    >我知道您评论说您对此没有空间。

    3.在 SR FET 的漏极上使用 RCD 钳位来保护 FET 免受过压影响。

    此致、