This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:给定输出电压的输入电压范围

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255113/lmr62014-input-voltage-range-for-a-given-output-votlage

器件型号:LMR62014

您好!

我们的电流升压转换器电路(原理图如下所示)设置为具有12V 的输出电压和6至8.4V 的输入电压范围(2节锂离子电池的电压范围)

如果我们将输入电压范围更改为电压范围为9至12.6V 的3节锂离子电池、会发生什么情况?

在输入电压(11.5至12.6V)接近或恰好高于12V 设定的输出电压时、操作降压转换器是否存在任何问题? 它是否会损坏电路中的任何组件?

或者是否建议将降压/升压转换器/控制器用于我们的新输入电压范围?  

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deniel,  

    当 Vin 超过 Vout 时、不会出现器件损坏问题、但器件将进入直通模式:Vout 等于 Vin 后、二极管上几乎没有压降、寄生电阻也很小。 Vout 不会固定为设定的目标。

    当输入电压为9-12.6V 时、可以选择使用降压/升压 TPS55289来调节12V 电压。 您的应用的输出电流是多少? 我们可能会进一步进行相应检查。

    此致

    雷