This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:电压调节情况下的启动时间问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254753/tpsm82866a-start-up-time-issue-in-case-voltage-scaling

器件型号:TPSM82866A

大家好、

我的客户正在使用 TPSM82866A。 并遇到问题。 它们使用 带 DAC 的 TPSM82866A 作为电压调节。 那么启动时间只有300us。 您对此有什么解决方案吗?

在 EN 引脚上添加 RC 滤波器可能是一种解决方案?


谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    您能否分享您的电路和显示行为的波形?  我不太明白。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯·格拉瑟,

    我附上了我要确认的要点。

    我要在将一个电阻器连接到 FB 的情况下使用软启动功能、因为我要按照我现在想要的规格更改输出电压。 电压为5V 时、Vramp 为900us、而电压为1.8V 时、Vramp 为300us。

    由于浪涌电流、在1.8V 电压下是否可以使 Vramp 大约1ms?

    此外、如何设置 Vset/mode 以进行设置?
    e2e.ti.com/.../TPSM8266A_5F00_confierm_5F00_softstart.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    感谢您提供的数据。  图中显示5V 输出对应~1ms 的 SS 时间?  正确。

    您能展示同样的1.8V 输出电压图形吗?  那个是否显示300微秒?  SS 时间不应随 Vout 而变化。

    您要通过 FB 引脚调节 Vout、因此 VSET/MODE 应连接到 GND 或 Vin、以将其设置为逻辑高电平或低电平。

    克里斯