This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:-

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5146, LM5166, LMR38020, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255305/lm5146-q1--

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5166LMR38020LM5164、LM5163

团队成员

我需要一个输入为0至65V 的 IC、可提供3.3V、5V、12V 的输出。
现在、我使用的是 LM5166和 LM5146 IC。 你能建议我一个高级 IC 将工作,而不是这两个?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需的输出电流是多少?  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弘佳

    通过该-500 mA 输出

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看看 LM5163、LM5164和 LMR38020。

    此致、

    鸿嘉