请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82902 您好!
若要选择电容器进行软启动、给出的公式如下:
Css =(TSS x ISS)/ Vref,
其中 Vref = VFB/0.75
我选择了值 TSS = 5ms、ISS = 2.5uA、VFB = 0.6V、并且我得到的 CSS 值为15.6nF。
但在 webench 设计器中显示为22nF。
在我的设计中、输入电压为12V、输出电压为3.3V、采用使用 Vset 的强制 PWM 模式、并禁用输出放电。
我选择的 ISS 和 VFB 值是否正确?
此致、
纳希克特