This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:选择电容器进行软启动

Guru**** 2515585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255289/tpsm82902-choosing-capacitor-for-soft-start

器件型号:TPSM82902

您好!

若要选择电容器进行软启动、给出的公式如下:

Css =(TSS x ISS)/ Vref,  

其中 Vref = VFB/0.75

我选择了值 TSS = 5ms、ISS = 2.5uA、VFB = 0.6V、并且我得到的 CSS 值为15.6nF。

但在 webench 设计器中显示为22nF。

在我的设计中、输入电压为12V、输出电压为3.3V、采用使用 Vset 的强制 PWM 模式、并禁用输出放电。

我选择的 ISS 和 VFB 值是否正确?

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算应该是正确的,似乎 webench 不添加0.75因子。 我们将进行内部检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yudchang:

    请进行内部检查并确认、

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nachiketh、我的意思是我将与模型团队核实配置、您可以继续进行数据表计算。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yudchang:

    谢谢你。

    此致、

    纳希克特