This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:关于 LM5164的关断阈值电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255232/lm5164-about-shutdown-threshold-voltage-of-lm5164

器件型号:LM5164

你好。 我想提一个有关 LM5164的问题。

在数据表第5页的第6.5节中、  测得 VSD 下降的阈值为0.45V。   "温下降"的具体含义是什么?  这是否意味着在 EN/UVLO 的电压逐渐降至0.45V 以下之前、芯片未关断?

测试 Vsd 上升为1.1V。  这是否意味着在 EN/UVLO 的电压 升至1.1V 以上之后关断模式才会结束?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不同的上升和下降涉及迟滞的概念。 VSD 上升意味着当 EN 上升至1.1V 以上时、器件会退出关断模式并进入待机模式。 如果您降低 EN、器件将在 EN 低于0.45V 且这是 VSD 下降时进入关断模式。 希望它有所帮助。

    此致、

    鸿嘉