This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:逐渐降低 PF 值将减少输入

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255059/ucc28070-gradually-lowering-the-pf-value-will-decrease-the-input

器件型号:UCC28070

尊敬的专家

输出设计为5KW 工业电源。 现在我们调试一下 UCC28070,当输入电压从220V 下降到110V 时,输入电压从160V 下降到110V 时,PF 值约为84%,您能不能建议在输入一个低值时如何证明 PF 值?

下面是 sch  

e2e.ti.com/.../5KW_9F530674FE56_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    我在原理图中没有看到电感值、但假设电感值大约为75uH、并假设输入电压是通用范围。 我在附件中附上了详细的计算结果。  以下是可能导致这种行为的一些观察结果。

    1.里莫应该高约25k

    2. R16和 R17 电阻的组合值约为10欧姆,应接近16欧姆

    3. Dmax 的 R71看起来错误。 它应该接近72k。

    4.考虑增加 CT 复位电阻器的 R10。 10欧姆的电流值看起来不正常。

    5.最后、我建议根据附件调整电压和电流环路。

    此致、

    Harishe2e.ti.com/.../PFC_5F00_REVIEW.pdf