This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221DBVR

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255055/tps25221-tps25221dbvr

器件型号:TPS25221

您好

我们计划 在用于 USB 2.0和 US 3.0应用的设计中使用器件 TPS25221DBVR、但我看不到可设置0.5A 和0.9A 电流的限流电阻器。

因此请告诉我们、它支持0.5A 和0.9A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅数据表 9.5.1针对限流电阻器选择来设定限流阈值。

    如您所见、您可以针对不同的电流限制选择相关电阻器。 希望它对您有所帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。