This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:断电序列与 AM64x 不匹配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254059/lp8733-power-down-sequence-mismatch-with-am64x

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:AM6412TPS745

您好!

我的客户将 LP873364用于 AM6412电源、因为这是下面文档中建议使用的解决方案。
https://www.ti.com/jp/lit/an/slda059/slda059.pdf?ts = 1690441858442&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FAM6421%253FkeyMatch%253DAM6421%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

但他们发现 AM64x 和 LP873364之间存在断电序列不匹配。

这是 LP873364断电序列。 所有电源轨同时关闭。
https://www.ti.com/lit/ug/snvu810/snvu810.pdf?ts = 1641848546273

另一方面、如果 VDD_CORE = 0.75V、AM64x 断电序列要求 VDD_CORE 最后关闭。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am6421.pdf?ts = 1690442004964&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FAM6421%253FkeyMatch%253DAM6421%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN



q1)为什么即使对于 AM64x、也建议使用 LP873364、也存在这种不匹配?
Q2)如果对 AM64x 应用上述断电违例、会产生什么后果?
(器件可靠性问题等)

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro

    灰色框表示 VDD_CORE 信号只能在该窗口的边沿变为低电平。 虚线框表示信号可以在该窗口中的任何时间变为低电平。

    使用这种表示方法时、VDD_CORE 好像可以与其他电源轨在关闭的同时关闭、并且仍然是一个有效的序列、这与我们 LP873364的建议一致。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请参阅 AM64x 数据表中图表7-6后面的下面注释#5。
    VDD_CORE (0.75V)和 VDDR_CORE 之间存在时序要求。


    VDDR_CORE 由 TPS745供电、时序由 LP873364 GPO2控制。
    由于 GPO2在0.75V BUCK0 (VDD_CORE)关断前变为低电平、因此始终满足上述要求、对吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro

    是的、上电序列中显示的 GPO2时序将满足上述要求。

    如果对 AM64x 应用上述断电违例会产生什么后果?

    这个问题最好由 AM64x 支持团队来回答。 我建议在新的线程中提出这个特定的问题、并将 AM64x 标记为主要部分。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    谢谢、我理解。
    我会向 AM64x 支持团队提出剩余的问题。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎