This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:转换器的轻负载运行

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254747/lmr14006-light-load-operation-of-converter

器件型号:LMR14006

团队、您好!

LMR14006会在轻负载条件下进入睡眠模式? 在这种情况下,它是否会进入 DCM (非连续条件模式)?  

基本上、我想了解在这种轻负载条件下输出电压是如何稳定的?

谢谢你。

此致、

瓦伊巴哈夫·瓦曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、它是在 DCM 模式下。 器件会检测到 HS 的峰值电流、当 iL 上升 并达到特定值(由器件设置、 固定)时、HS 关断。  

    为了使 HS 开启、它会感应到 VFB、当 VFB 下降并达到 VREF 时、HS 会开启。

    如果有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个疑问:我应该用什么公式来验证 DCM 中的最短导通时间计算?  

    我将此转换器用于满足12V 输入到5V 输出的要求、在轻负载和满载条件下、最低95ns 时、我要确保电压不应超过5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    由于 iL 上升压摆率为(Vin-Vo)/L、并将上升至 IPK_MIN、因此 TON 将为 IPK_MIN*L/(Vin-Vo)。 我认为 LMR14006数据表中没有指明 IPK_MIN。  

    Vo 不会上升到5V 以上、因为它会监控 VFB、并且在 VFB 与 VREF 一样低之前不会启动另一个周期。 您是否担心输出纹波电压?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不担心轻负载 DCM 运行。 由于导通时间最短、在轻负载条件下此输出电压不得超过5V、因为此降压稳压器工作在固定频率模式下。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaibhav

    在轻负载期间、它不会在固定 Fsw 下运行、Fsw 会降低。 并且它 不应上升到5V 以上。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 我在数据表上没有找到它。 如果这在固定频率下不起作用、应该不会有问题。