This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:栅极驱动器电源控制功率预算。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254123/ucc21750-gate-driver-power-supply-control-power-budget

器件型号:UCC21750

尊敬的专家:

是否有任何分析方法来确定栅极驱动器电源所需的控制功率预算? 我的电源能够提供20V 的80mA。 我的峰值电流要求为4.5A、这是根据所选 Rg 的 UCC21750数据表中提供的公式计算得出的。 如何计算从电源获取的均方根电流? LTSpice 仿真可以帮助我,但有任何可用的分析方法, ppls 帮助. (目的是、在需要并联 MOSFET 时、仅此电源是否可以满足功率需求)

谢谢。此

致、 N·阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    感谢您提出这个有趣的问题。 为便于理解、您是否希望计算提供 UCC21750 20V 至 VDD 引脚的直流电源的均方根电流? 您想看看是否可以使用同一电源为两个 UCC21750器件的 VDD 加电、对吧?

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上不是并联2个 UCC21750、而是使用公共栅极驱动并联两个 MOSFET。 当时我的电源是否能够满足电力需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    我看到您的问题。 您需要计算驱动两个 MOSFET 的一个 UCC21750在正常运行期间从电源 IVDD 汲取的电流。 您必须了解 FET (Qg1和 Qg2)和开关频率(fsw)的栅极电荷。 然后 IVDD =(Qg1+Qg2)*FSW。 如果该值小于80mA、则应该较好。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pratik 为您安排的时间。