This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254869/tusb1044-tusb1044

器件型号:TUSB1044

当转接驱动器 IC 进入节能模式时、如果其他器件可以通过 I2C 读取其状态? 然后、我们可以执行与 PC 电源状态相关的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在低功耗模式下、仍可以访问 I2C 寄存器、因此您可以读取 I2C 寄存器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、我还有一个问题、即 在 IC 进入省电模式/断电/工作模式时寄存器是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使其进入断电模式、必须写入 TUSB1044寄存器。 TUSB1044不会自动更新其寄存器。

    谢谢

    大卫