This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:最小和放大器;输出电容的最大 ESR -电源设计器和数据表低压

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254965/tps62135-min-max-esr-for-output-capacitance---power-designer-and-datasheet-donflict

器件型号:TPS62135

此器件数据表的注释3表2指出:

  • (3)输出电容需要≥Ω 10 mΩ 的 ESR 才能稳定运行。

电源设计器显示了3m Ω 的器件、并且备选器件选择说明了所需的备选器件必须具有:

  • ESR:1 mΩ、- 10 mΩ

陶瓷输出电容器的 ESR 通常小于10m Ω、尤其是多个并联器件。 以上哪一项是正确的?

电感器的电阻是否可以算作有效 ESR 的一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith!

    仅当输出电容非常大(例如400uF)时才需要>10m Ω 的 ESR。 对于较低的电容值、可使用 MLCC。