This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:当主机 CPU 关闭时,BQ25628 SCL 和 SDA。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254875/bq25628-bq25628-scl-and-sda-when-host-cpu-power-off

器件型号:BQ25628

您好!

我有一个关于 BQ25628的 I2C 接口的问题。

我们正在考虑通过 I2C 将 BQ25628连接到主机 CPU、

并计划将主机的电源(1.8V 或3.3V)用于 I2C 上拉电阻。

在这种情况下、当主机 CPU 断电后、BQ25628的 SDA 和 SCL 上的电压将降至0V。 这是否会导致 BQ25628的运行出现任何问题?

谢谢。

HOTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hota:  

    当 SDA 和 SCL 线路降至0V 时、不应该存在与 BQ25628运行相关的问题。 该器件在默认模式下仍然能够正常工作、而不会激活 I2C 通信。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Garrett,

    感谢您的回答。

    我的问题已经解决。

    谢谢。

    HOTA