This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037问题

Guru**** 2512145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252022/tps659037-tps659037-issue

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

我遇到了与  https://e2echina.ti.com/support/machine-translation/mt-power-management/f/mt-power-management-forum/689283/tps659037-tps6590376zwsr 相同的问题、 您能帮我问他如何解决该问题吗? 或者给我一封邮件,我会问自己的问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我试着去招贴他的答案;我会回答你,只要我得到的答案。

    BTW、另一个海报具有因缺少此信息而导致的相同问题:GPIO7具有与 POWERHOLD 输入相同的辅助功能;它需要上拉。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  、我今天下午注意到了用户指南中的 GPIO7、然后向上拉 GPIO7、然后是某些 通道的正确输出。 但 其他通道没有正确的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     请提供以下事项以进行进一步调试:

    1. 可对文本进行搜索的高分辨率原理图。
    2. OPN
    3. 列出您测量的所有电源轨电压电平。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、GPIO_7十分关键。  除 LDO4_OUT 外、所有输出均正常、 预计为1.8V、但 实际上为2V。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     请检查2V 是否来自 PMIC 的外部。 LDO 只能提供电流;任何高于其输出电平的外部电源都可能影响其正常输出。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PHI。

    请检查2V 是否来自 PMIC---->否,我搜索 SCH,找到 LDO4_OUT 作为电源, 连接另外两个地方(没有更多),请参阅这些图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     请尝试  从这两个位置断开 LDO4_OUT、然后在没有任何负载的情况下测量其输出。 2V 可能是从这2个位置泄漏的电流。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PHI、另外两个地方是电源输入  )AM5728 PCIe 电源和 GPMC 电源(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     我知道它们是电源输入。 我们发现 处理器的某些引脚(包括电源输入引脚)以某种方式具有泄漏;只需尝试一下即可。  

    谢谢!

    菲尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PHI、如果我  从这2个位置断开 LDO4_OUT(它们之间没有寄存器)、电路板将断开。 am5728在此条件下能否正常工作? (我不使用 PCIe 接口、GPMC 为1.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可以插入一个电阻器;电阻器的值取决于流经它的电流。 您可以测量电阻器上的电压差(单位为几 mV)、以指示电流流向。

    谢谢!
    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PHI。

    1.您可以插入一个电阻器,电阻器--->how? 我从来没有这样做过

    2. am5728在此条件下能否正常工作? (我不使用 PCIe 接口、GPMC 为1.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    1.切断 LDO 输出端的 PCB 迹线、焊接一个值范围为0.1欧姆至1欧姆的 SMT 电阻、直到您看到电压差。  

    2.只要 电阻上的电压差<54mV (1.8V-3%),它就有效。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PHI。   

    如果我什么也不做、  am5728在此条件下是否可以正常工作? (我不使用 PCIe 接口、GPMC 为1.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     我不知道、我是 PMIC 的应用程序。 请 根据所述的器件型号、使用 am5728处理器发布另一个 e2e 主题。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PHI、明白了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

      不客气! 如果没有其他问题、您可以关闭 TT 吗?

    谢谢!

    菲尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phil、如何关闭它? 我找不到按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    可以 对 TPS569037进行编程以更改 LDO4_OUT 吗?

    我发现我的所有电路板的 LDO4_OUT 大约为2V。

    3.我在处理器论坛上发布这个问题、 现在我感到困惑、 是 PMIC 的问题还是处理器的问题?

    e2e.ti.com/.../4742586

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    1.您可以通过 I2C 寄存器写入来更改 LDO4_OUT 电平、但它在复位后恢复;这是一种 OTP (一次性可编程)器件。  

    2. 它可能由 DVS 引起(动态电压调节)。  

    3、由于您不提供 OPN、并且提及该处理器为 AM5728、因此请参阅 此处链接的"AM572x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件 UG"。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    谢谢

    这里是 OPN? 在您看来、5728这次能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     OPN 是可订购器件型号; TPS569037 GPN、具有许多适用于客户 OTP 配置的型号。 您可以从器件向我提供清晰的顶部标记图片、以查看其 OPN 以了解详细信息。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     从图片中可以看出、PMIC OPN 是 TPS6590379ZWSR。 另请查看 UG 为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南(修订版 F): 点击此处链接

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢