This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:BQ25628:PMID

Guru**** 2796805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254752/bq25628-bq25628-pmid

器件型号:BQ25628

您好!
如果不使用 PMID、PMID 和 PMID_GD 引脚是否应断开? (我不使用 OTG。)

您能否解释一下为什么在 PMID 引脚上需要电容器? 我发现下面有一个类似的问题、即所述的电容器是必要的。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221672/bq25628-pmid?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25628%2525E3%252580%252580PMID#

谢谢。

HOTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hota:  

    如果不使用 PMID、PMID_GD 引脚可保持断开。 PMID 引脚仍需要电容器。 TI 建议使用一个10uF 电容器和一个0.1uF 电容器。

    即使未使用 OTG 功能、PMID 上的电容器仍然需要、因为 PMID 引脚与降压转换器的输入路径相同。 需要使用输入电容器来使输入电源保持稳定、并为纹波电流提供旁路路径。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Garrett,

    感谢您的回答。 我的问题已经解决。

    谢谢。

    HOTA