This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:向输入 UVLO 阈值添加额外迟滞

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255095/tpsm265r1-adding-additional-hysteresis-to-input-uvlo-threshold

器件型号:TPSM265R1

您好!

是否有任何方法可以向 TPSM265R1的输入 UVLO 阈值添加额外的迟滞? 出于某些原因、内置迟滞(如果有)不适合我的项目。 是否可以使用我自己选择的滞环(上/下键合)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找到了有关可定制迟滞的信息。 很抱歉、我最初看起来不够小心。 但是、我没有任何布线连接到电路板上的引脚7、并且在没有重新布局的情况下很难将额外的导线焊接到引脚7以测试创意(由于 TPSM265R1的封装)。 如果我改为在使能和 VOUT 之间连接一个电阻器、该方法是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的产品进行设计。  我认为您的概念应该起作用。 仅阈值在启动期间发生变化并且如果 VIN 在 Vout 建立之前发生波动。   

    谢谢。

    友好