请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 客户有一个问题4100mA、即在使用20V/2.25A (45W) Type-C 适配器以0.7C (ChargeCurrent: 03/02h = 0x0C00)在 S5 (系统功耗<1W)条件下、但当 RSOC=0时、充电电流约为2.7xA;当 RSOC=80 2A 左右(降低)时、充电电流约为2.7xA (0x0C00 = 3080mA)
在此期间、客户检查了适配器并在充电器输入侧使用夹具泵送超过45W 的功率。 在使用电源时、该电池还可以以大约2.87A 的恒定电流进行充电。
充电器 IC 的参数设置如下:
0f/0Eh - IIN_HOST () 0x2D00 = 2.25A 0B/0Ah - InputVoltage ()
最初使用的芯片预设(无特殊写入、但回读为0x3AC0)
我担心是否触及 VBUS-1.28V 的点,所以我用15V 作为基准,改变了一个相对较低的值0x2800,而且仍然会有一个下降的现象03/02h - ChargeCurrent ()
0x0C00 = 3080mA 05/04h - MaxChargeVoltage ()
0x3130 = 12596mV 0D/0Ch - MinSystemVoltage ()
0x2400 = 9216mV 01/00h - ChargeOption0
目前、另一个量产项目的参数设为0x668E (根据产品说明书、IDPM 应遵循芯片默认设置并启用。 这种现象是否因为触发了此函数?) 想询问您对上述设置是否有任何其他建议? 或者是否有任何未列出的器件需要我提供相应信息?