This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:输出负载下降时的下冲问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246792/lm61460-q1-undershoot-issue-when-the-output-load-drop

器件型号:LM61460-Q1

专家、您好!

  情况1、10V 输入、7V 输出。 我将 Eload 设置为 CC 5A、1.6A/us。输出电压稳定后、我将 Eload 设置为 off、发现了过冲和大的下冲。 如下图所示:

  

  CASE2,输入9V,输出7V,我使用 LED 板由3个 ELMOS(线性 CC 驱动器)组成,使 LED 亮起总电流为2.3A ,输出稳定后,还是把 ELMOS 按顺序设置为关闭。 下冲要小得多。

  请帮助我解释并解决此问题。 这是我的原理图。 是否应该调整 FF (C1719 R1712)?

  到目前为止、未安装红色标记电路。 但我们稍后打算添加这一点、对瞬态有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助说明此应用中用红色表示的电路的作用吗? 它看起来像是注入到 FB 节点上以动态控制输出电压的外部电压。 请在此处确认。  客户在原理图的哪个位置测量到该输出电压下冲?  

    关于负载瞬态条件下的输出电压下冲、客户可能需要更大的输出电容、以使瞬态保持在其设计标准内。  我建议在功率电感器(L1702)之后的输出电容器处进行猪尾探头测量、并使用交流耦合设置进行测量、以便更准确地测量卸载期间的负载瞬态。 尝试将 C1712输出大容量电容器从150uF 增大到330uF、然后重新测试。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      我认为扩大输出电容是改善过冲(下图中的尖峰1)的好方法、但可能对下冲(尖峰2)没有帮助。尖峰的持续时间为3ms。我们是否应该调整 FF (C1719 R1712)来提高尖峰2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是的、 红色电路用于调节输出电压、但不会安装在我所示的测试数据中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      我更新了调试。在测试中输出电容为47uF、而不是150uF。今天我将该电容减小到33 uF、尖峰2也小得多。 如何解释这一点? 我可以调试环路 并保持47uF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说47uF 时、这是总和还是您在电路中还有2个22uF +大容量输出电容器? 您能否提供33uF 的波形进行比较?  

    在此负载瞬态卸载期间从5A 到0A、您是否可以检查开关节点和反馈(FB)波形? 尖峰1是负载瞬态引起的过冲、超过500mV 时非常大。 我希望确保器件不会因为任何原因在尖峰2处暂时关闭。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一段时间没有收到您的回复、所以我假设您最终能够解决这个问题。

    因此、我将关闭线程。 请随时回复此主题、以便重新打开该主题进行进一步讨论。

    此致、

    吉米