This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:预计 TPS3840复位行为

Guru**** 2383550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254303/tps3840-tps3840-reset-behaviour-not-expected

器件型号:TPS3840

您好!

我们 在定制电路板设计中使用了 TPS3840PL28DBVR。 我们已按如下所述设计了器件。  

我们已经逐渐将输入 VDD (28V)减少到0V、并且捕获了输出复位性能。 但在18.5V 至22.5V 范围内、我们观察到类似脉冲的行为如下。  

请告诉我们、为什么即使电压大于 VIT +、也会在该电压范围内观察到这种奇怪的行为。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthulakshmi:

    TPS3840PL28DBVR  是宽 VDD 和毫微静态电流电压检测器系列、具有固定阈值电压。 在您的情况下、阈值电压为2.8V。

     由于电阻分压器的原因、当电压为18.5V 和22.5V 时、Vdd 引脚的电压为2.88和3.5V。 这种情况并不奇怪、它具有迟滞效应、并且在 Vdd 电压处于迟滞范围内时才会发生。 您可以在 数据表的 7.5节"电气特性"中找到更多信息。  

    如果您注意到18.5V 后始终低于阈值、这就是为什么始终将 RESET 置为有效(低电平)的原因。

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的答复。

    我知道在迟滞范围内观察到的行为、但在时序图的数据表中、复位在 VIT 至 VIT +的迟滞范围内没有此类行为。 请查阅数据表中的以下时序图、

    您能否确认在本例中观察到的行为原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthulakshmi:  

    这种行为可能是由原理图中的电阻器 R260 引起的、此器件具有推挽复位配置、R260可能导致这种行为。  

    您能否移除该电阻器并尝试一下。

    此致、

    A·西拉