This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:内部 VREF 效率+拉电流能力?

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255008/ucc27611-internal-vref-efficiency-current-sourcing-capability

器件型号:UCC27611

大家好!  

我之前研究了 UCC27611的 VREF 功能、并且想知道器件的内部稳压器将消耗多少电流以及您可以与该内部 VREF 稳压器共享的任何潜在效率曲线。 在此情况下、我们非常感谢您提供任何数据或估算、也非常感谢您针对此请求提供的帮助!

此致、  

P·鲁宾斯泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    该稳压器没有效率曲线、但可以通过 η= VDD 。  可以通过右下方所示的公式 P =(VDD - VREF)* I  、其中 VDD 是您设置的值、VREF = 5V、电流来自您所驱动的开关频率和负载。 电流与稳压器将消耗的电流相同。

    谢谢。

    鲁巴斯