This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:瞬态规格

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252284/tps546d24a-transient-spec

器件型号:TPS546D24A

团队成员

客户似乎发现它的瞬时故障,因为电感器引起噪音到探头, 他们探测的输出电容非常接近电感器,

在探测靠近直流/直流的输出电容器期间、是否有方法可以绕过来自电感器的 EMI 耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    您是否使用短接地探头最大限度地减少从电感器拾取噪声?  可能需要使用此类接地弹簧探头以避免振铃。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们使用了差分探头,是这样吗?

    差分探头接地环路短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    波形看起来是什么样子的? 它们是否有一个最靠近电感器的小型高频电容器?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joesph:

    他们会探测 SW 节点处的突出尖峰,

    如您在板上的红圈所见,它们使用"差分探头"。

    接地端正好位于输入电容器的接地端、因此据我所知、这个点是不错的、

    您知道解决这个问题的原因和方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    差分探头导线太长。 移除两根长导线、并在 SW 和 GND 之间直接使用两个引脚。

    谢谢。

    南锡