This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Buck2未使用时的 TPS6521904端子终端

Guru**** 2596735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254775/tps6521904-terminal-termination-when-buck2-is-not-used

主题中讨论的其他器件:TPS65219

TPS6521904RHBR 启用了 Buck2 (Buck2_EN=enable)、但不使用 Buck2。
如果可能、我不想放置电感器和输出电容器。
请告诉我最简单的 LX_B2引脚和 FB_B2引脚的端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

     

    在2023年8月1日 之前、器件专家目前不在办公室。 我将寻找另一个,并试图寻找答案的同时. 请预计会有相应的延迟响应。

     

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    TI 参考设计 04 看起来 FSD (首次电源检测)已启用。 这意味着一旦连接了主电源电压、PMIC 就会上电。

    由于此设置、您需要在 Buck2上使用正确的无源输出元件、以避免电源故障。

    此致、

    詹姆斯