This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:OUTH 和 OUTL 输出电容+拉电流和灌电流限制?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255003/ucc27611-outh-and-outl-output-capacitance-source-and-sink-limitations

器件型号:UCC27611

大家好!  

我对  UCC27611的 OUTH 和 OUTL 引脚有几个问题。 即:

1. OUTH 和 OUTL 引脚的输出电容或者这些器件的驱动器是什么?

2.在其最大电流能力下运行 OUTH 和 OUTL 时、可能会对器件造成什么潜在损坏?  是否有可能暂时超过器件的4A 拉电流和6A 灌电流限制、如果可以、有多长时间?

3.如果向该设备灌入的电流超过6A 限制,该设备会发生什么情况? 这是否会导致芯片损坏或者是否有关闭/断开功能?

此致、

P·鲁宾斯泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    我们没有输出引脚输出电容的数据。

    2. 需要注意的是4A 拉电流和6A 灌电流实际上并不是极限值、只是在 VDD = 12V 时测试芯片所获得的电流参数而已。 VDD 电压越高、拉电流和灌电流就越大、反之亦然。

    3. 拉电流和灌电流的脉冲时间极短,只要 没有达到绝对最大额定值(电流脉冲500ns, VDD 脉冲20V ),就不能损坏芯片。  您需要一个极大的电容才能使电流脉冲保持这么长的时间。

    谢谢。

    鲁巴斯