This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:有关 GPI 和复位功能的应用问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254128/ucd90320-application-question-on-the-gpi-and-reset-function

器件型号:UCD90320

专家、您好!

我的客户对 UCD90320 GPI 和复位功能有一些问题。  

  • 如何将 GPIO 配置为电源正常功能? 触发标准是从 MON 上升到特定电平、GPIO 将变为高电平、以指示此电源轨正常/正常。
  • GPI 中断和故障响应在启动周期(上电序列)内是否有效? 如果没有、这就是客户想要的。 如果支持、如何确保 GPI 或故障响应不会卡在该序列中?
  • 引脚选择功能是否只能在 GPI 上有效、如下图所示?
  • GPI 是否可以用作复位功能引脚、就像 GPI 变为高电平->断电序列、变为低电平->上电序列时一样?
  • PMBUS_CRTL (引脚 E11)是否会重新执行电源序列?
  • 当设置了32电源轨/EN 时、是否有其他方法从 GPIO/EN3收集 AMON/GPIO 电源正常信号

您能帮助检查上述问题并提供答案吗? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    该部件的人员是 OOO 今天,期待明天的回应。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请查看我的评论

    1. https://www.ti.com/video/5826559281001 

    2. GPI 故障触发条件从有效更改为无效。 您必须确保在 UCD 上电时 GPI 不发生变化。 这是唯一的方法

    引脚选择电源轨状态仅支持 GPI (最多3个 GPI)

    这就是引脚选择电源轨状态功能的作用

    5.是、如果 ON_OFF_CONFIG 配置为 CONTROL PIN 或(OPERATION 和 CONTROL PIN)、则可以进行此操作

    6.please 请参考编号1。

    此致

    颐和