This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:从外部旁路 BQ24192上的 BATFET

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, LM3478, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254733/bq24192-bypassing-batfet-externally-on-bq24192

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: LM3478TPS61088

您好!

我们在我们客户的其中一个电路板上使用 BQ24192、为3.7V、1S12P 锂离子电池组充电。 以下是我们在板上具有的电源树、  

电池(3.4-4.3V)-->升压转换器(LM3478)(4.5V)-->升压转换器(TPS61088)(12V)。 此处所述的电源树并不详尽、但可以提供相应的用途。 我们有一个由12V 升压转换器供电的外部 DVR。 每当我们启动 DVR 电源时、我们就会在12V 线路上观察到~12A 且持续0.5~1us 的浪涌电流。 由于此事件、根据数据表中的说明、来自 BQ24192的电池电流迅速变为>13A、内部 BATFET 关闭。

为了绕过 BATFET、我们看到已经有人认为另一个线程可以将 PMOS 与 BATFET 并联、并使 PMOS 由主机(链路)控制。 但是、我们不想在电路板中进行设计更改(因为我们已经制造了~200 nOS)、而是建议使用值为10m Ω 的外部电阻器绕过 BATFET。 为了保护电路板和电池、如果我们按照所述绕过 BATFET、我们采取以下措施:

  1. 蓄电池 PCM 可防止过充/过放电/过流/过压和欠压
  2. 与蓄电池串联的 PTC 保险丝、跳闸电流为11A、保持电流为6A
  3. BQ24192充电侧的4A PTC 保险丝

请仔细查看该解决方案、并了解将该解决方案用于电路板、电池或充电器 IC 本身是否存在任何不良影响。 如果您需要有关此方面的更多信息、请告知我们。  

PS:我们已经从充电和放电两个方面对这个解决方案进行了测试,从那时起,它似乎运行良好。

我们感谢您对此提供任何建议/反馈。

此致、

萨尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarth、  

    我无法评论该解决方案对您的特定电池的任何不良影响。 我建议您联系电池制造商、以获取有关该解决方案如何影响电池性能的评论。  

    总的来说、只要电池能够以高电流放电、我就不会看到从 BAT 到 SYS 的并联放电路径以避免触发 BATFET 过流保护相关的问题。  不过、我确实遇到了一个潜在的充电问题。 您的解决方案是否能够在充电期间断开外部电阻路径? 您提到您已经在充电期间测试了解决方案、充电电流是否会流经外部电阻器和 BATFET?  

    在 Q4 BATFET 上监测和调节电池充电电流。如果充电电流能够在充电期间通过外部电阻器从 SYS 流向电池、则 BQ24192无法在不同充电阶段正确控制充电电流。  

    此致、

    加勒特