迪亚尔斯、
您能帮助查看原理图吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个非常有用的在线全面原理图审阅清单。 请参阅以下内容:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/871078
我确实注意到您的 BATFET 是反向的。
此致、
雅各布
您好,
客户将电流限制设置为5A、2节电池、充电电压默认值为8.4V。 充电电流无法保持恒定电流、并 在为电池充电时继续下降、这意味着充满电需要很长时间。 他们已经尝试重置充电电压并关闭看门狗、 但不起作用。
具体现象是当电池电压为6V 时、电池开始充电时电流为4.6A、并且电流在大约两分钟后继续降至1A 以下。 当电池电压达到8.1V 时、电流非常小。
sch 作为附件。