This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:Sch 审核

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252525/bq25703a-sch-review

器件型号:BQ25703A

迪亚尔斯、

  您能帮助查看原理图吗? 谢谢!

  e2e.ti.com/.../BQ25703--review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个非常有用的在线全面原理图审阅清单。 请参阅以下内容:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/871078

    我确实注意到您的 BATFET 是反向的。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      客户将电流限制设置为5A、2节电池、充电电压默认值为8.4V。 充电电流无法保持恒定电流、并  在为电池充电时继续下降、这意味着充满电需要很长时间。 他们已经尝试重置充电电压并关闭看门狗、 但不起作用。  

     具体现象是当电池电压为6V 时、电池开始充电时电流为4.6A、并且电流在大约两分钟后继续降至1A 以下。 当电池电压达到8.1V 时、电流非常小。

     sch 作为附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在实验中对您的条件进行了测试、在电池电压为6V 大约两分钟后、没有看到充电电流下降到1A 以下。但是、我确实看到电流随着电池电压的升高而逐渐下降、但这正是我们的预期。 你可以描述这种现象是充电器从 CC 切换到 CV 时。当电池电压接近充电电压时、充电器将开始减小充电电流。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

     关键问题是充电电流只能保持很短的时间。

      很显然、此时电池电压不接近于充电电压、电流开始下降、因此电池需要很长时间才能充满电、我们希望实现快速充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我提供以下信息:

    • 电流开始下降时 CHRG_OK 引脚上的电压
    • 首次开始给电池充电时的寄存器值
    • 充电电流开始下降后的寄存器值
    • 电压以及用于为 VBUS 供电的电压

    此致、

    雅各布