This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:最大谐振开关频率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243446/ucc256404-maximum-resonant-switching-frequency

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC256301

您好!

我曾提到 UCC25640x 控制器的最大谐振开关频率为300kHz、但我在任何文档中都找不到这一点。 有人能解释为什么最大值为300kHz 吗?  

谢谢。

诺亚·梅尔豪森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    最大频率限制主要来自  IC 内部模拟链的传播延迟。 对于谐振频率更高的 LLC 设计、传播延迟需要非常低。 采用此控制器时、谐振频率低于300kHz 不会有任何问题。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议考虑数据表中未列出此数据的任何替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    您可以将 UCD 器件或 C2000控制器用于您的应用。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta,

    稍微看一下、我注意到 UCC256301似乎在反馈引脚中支持1 MHz。 这是否意味着可以在高达1MHz 谐振频率下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    与 UCC25640x 类似、UCC25630x 还支持最高300kHz 的最大谐振频率。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 如果我们使用电力电子控制器运行定制升压 PFC 和 LLC 设计、您是否可以推荐 TI 器件来提供支持? 理想情况下是包含开发板和现有示例代码的器件、用于升压 PFC 控制和 LLC 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    如前所述、您 可以针对应用使用 UCD 器件或 C2000控制器。

    对于与这些设备相关的问题、请创建新主题 、以便将其分配给相关应用工程师。

    此致

    马尼坎塔