This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:在 TPS62864上记录和设置电压问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62865, TPS62864, TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254534/tps62864-registers-and-set-voltage-issue-on-tps62864

器件型号:TPS62864
主题中讨论的其他器件: TPS62868、TPS62865

大家好、

   客户正在评估我们的 TPS62864。 下面是客户提出的问题。

   为什么 tps62864中有2个寄存器具有相同的 值(十六进制)和输出电压?  如何充分利用这些功能? 我得到了这样一个理想值:我们可以通过 I2C 为 reg1和 reg2设置不同的值、然后我们设置低电平或高电平以设置 tps62864的输出电压。 我对吗?

   2.对于 PG 版本,我们使用外部电阻器配置 I2C 地址和初始输出,我们可以使用 i2c 在启动后更改 Vout 吗?  我们是否可以在启动期间通过 I2C 重置 Vout?  

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    Vout 寄存器1加载来自 VSET 电阻器的电压。 VOUT 寄存器2始终具有0.9V。 您可以使用 I2C 更改这两个电压、并在运行期间使用 VID 功能在它们之间切换(如果您希望)。

    是的、您仍然可以使用 I2C 通过/I2C PG 引脚版本来更改电压。

    如果您需要高电平有效的 PG 引脚、我们还在此系列中提供了 TPS62868和 TPS62865 (非 I2C)。

    谢谢。
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

       对于 VID 版本、  在上拉或下拉 VID 引脚时、可以使用两个 Vout 寄存器。 对于 reg1而言为低电平、对于 reg2则为高电平。 可以对两个寄存器进行设置以调节 Vout。 但是、您说过、 总是 0.9V、这让我感到困惑。 这些寄存器有何不同之处需要 I2C 地址? 我们为什么有两个 Vout 寄存器?

    Vout 寄存器1加载了来自 VSET 电阻器的电压。 VOUT 寄存器2始终具有0.9V。 您可以使用 I2C 更改这两个电压、并在操作期间使用 VID 功能在它们之间切换(如果您想)。

     您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    VOUT 寄存器2始终从加载0.9Vout 开始、但您可以使用 I2C 更改该值。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

       根据您的答案、这就是 reg 2设置900mV 作为默认值的原因。

       但当我拉低 DIV 引脚时(使用 reg1而不使用默认值)、TPS62864会 输出何种电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    产品页面上的此应用手册介绍了该双功能(VSET 和 VID)的工作原理: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf 

    您需要将一个电阻器连接到该引脚上的 GND、然后在启动后将其驱动为高电平或低电平。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻设置启动电压和 Vout 1寄存器值。  因此、根据表8-1、寄存器值会随不同的电阻器值而变化。

    克里斯