This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:询问器件建议

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254449/lm5180-q1-inquiry-about-device-recommendation

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

大家好、  

我的客户希望找到具有集成 MOSFET 的反激式转换器。 我推荐 LM5180、但它需要更高的 VDS 击穿电压(几百伏甚至更高)。  您能帮助我找到一款满足客户需求的器件吗?

谢谢、 此致、

嘉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao、

    它们的运行条件是什么? (VOUT 等)

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    客户给了一个名为 INN3947CQ 的竞争对手器件、该器件采用1700V SiC 开关、1200V Vin_max、输出功率高达50W。

    您可以推荐类似的器件吗?

    谢谢。

    嘉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao、

    您发送的器件比我们提供的器件强大得多、并且输入电压也比我们提供的器件高得多。 我们产品系列中的大多数反激式产品在规格和功率方面与 LM5180-Q1相似。

    谢谢。

    安德鲁