This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:最大 CT 值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254766/tps22990-maximum-ct-value

器件型号:TPS22990

大家好、

我的客户希望在 CT 引脚上添加0.047uF、以控制大约2ms 的启动时间。 关于数据表中的表1、CT 值高达0.01uF。

是否允许他们添加大于0.01uF 的 CT 值? 并正常工作?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佐贺山:

    是的、TPS22990可支持大于0.01uF 的较大 CT。 但是、如果压摆率太慢且负载电容太大、器件会发热并触发热关断。 建议客户在具有大 CT 值的 EVM 上测试其 CT/Cload 组合。

    谢谢。

    帕特里克