This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:用 COG 替换 X7R

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254546/bq24650evm-639-replace-x7r-by-cog

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

在主题中提到的演示板的类似电路中、我们使用了20pF/50V/ COG 在 C15和 C17上为/5%、而非22pF 电介质 X7R 电容器。

此更改可能对 BQ24650的性能产生什么影响?

此致

日本铁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    此更改不应影响 BQ24650的性能。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    非常感谢您的评论。

    此致

    日本铁路