This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:最大输出电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254092/tps92692-q1-maxmum-output-current

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

大家好、

对于 TPS92692等直流/直流控制器、如何判断其最大输出电流? 谢谢!

Br

卢兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luân ć、

    TPS92692不是直流/直流控制器。  这是一个 LED 驱动器、输出电流由外部组件决定。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回答。

    我了解到 TPS92692是一款具有升压和降压/升压等多种拓扑结构的 LED 驱动器。 我认为 TPS92692能够驱动的外部组件具有工作电流限制。

    我的问题是什么 Fator 决定了 TPS92692的输出电流限制、我们如何判断它?

    非常感谢!

    Br

    卢兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lulan,

    TPS92692是一款控制器、因此输出电流由外部元件决定。  显然、对栅极驱动的限制将限制您在特定频率下可驱动的 FET 大小、从而限制功率级别。  您需要什么具有输入电压 RAND 和输出范围的应用?

    谢谢 Tuan