This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:输入和充电电流感应电阻器 RAC 和 RSR 的值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254107/bq24780s-the-value-of-input-and-charging-current-sense-resistor-rac-and-rsr

器件型号:BQ24780S

大家好、

当输入和充电电流均大于8.2A 时、输入和充电电流感应电阻 Rac 和 RSR 是否可以为5-mΩ?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia:

     对于 BQ24780s、使用5-mΩ 电流检测电阻器应该不存在问题、BQ24780s 设计为使用默认的10-mΩ 检测电阻器、利用该检测电阻器值、BQ24780s 可提供8.128A 的最大充电电流。 使用5-mΩ 电流检测电阻器应该不会出现问题、但最好选择推荐使用的电池充电器以获得更高的充电电流: 电池充电器

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    该客户计划将 5-mΩ 电阻器用作充电和输入电流感应电阻器、他有如下几个问题:

    1.对于 PMON 增益、当 RAC = RSR = 5-mΩ 时、0和1分别表示什么?  0代表0.125uA/W、1代表0.5uA/W 吗?

    2.若要支持混合动力升压模式、 当 RAC = RSR = 5-mΩ 时、需要将最小输入电流设置为多少? 1536mA * 0.5?

    当 RAC = RSR = 5-mΩ 时、如何设置充电电流寄存器(REG0x14)和输入电流寄存器(REG0x3F)? 设置值=目标值*0.5?

    4.在下面计算 ipmon 的公式中、当 rac = rr = 5-mΩ 时、IBAT 和 IIN 是否分别等于寄存器* 2的读回值?

    5.如果不合理的增益设置导致 ipmon 超过了表中的最大值,会发生什么情况? ipmon 是否仍将保持160uA 并且器件显示错误为160uA?

    感谢您的回答!

    此致

    高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia:

    对于 PMON 增益,当 RAC = RSR = 5-mΩ 时,0和1分别代表什么?  0代表0.125uA/W 吗?1代表0.5uA/W 吗?

    可以。

    2. 为了支持混合动力升压模式、 当 RAC = RSR = 5-mΩ 时、需要设置的最小输入电流是多少? 1536mA * 0.5?

    3、072mA 如果从  RAC = RSR = 10-mΩ 切换到  RAC = RSR = 5-mΩ、则值将是原来的两倍。

    3.当 RAC = RSR = 5-mΩ 时、如何设置充电电流寄存器(REG0x14)和输入电流寄存器(REG0x3F)? 设置值=目标值*0.5?

     如果从  RAC = RSR = 10-mΩ 切换到  RAC = RSR = 5-mΩ、则值会加倍。

    在下面计算 ipmon 的公式中,当 RAC = RSR = 5-mΩ 时,IBAT 和 IIN 是否分别等于寄存器* 2的读回值?

    [报价 userid="56981" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254107/bq24780s-the-value-of-input-and-charging-current-sense-resistor-rac-and-rsr/4747052 #4747052"]如果不合理的增益设置导致 ipmon 超过表中的最大值,将会发生什么情况? ipmon 是否仍将保持160uA 并且设备显示错误160uA?

    BQ24780s 根据设计应使用10-mΩ 的默认检测电阻器、我们没有提供此信息的数据。

    此致、

    Christian。