This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:不带降压功能的 BQ25122替代产品 IC

Guru**** 2766235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25122, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254998/bq25122-alternative-ic-to-bq25122-without-buck

器件型号:BQ25122
主题中讨论的其他器件: BQ25180、BQ25150

您好、TI!

除了 BQ25122、如果没有强制性的1V2降压转换器且仍然具有热/冷行为、电池电压监控、VinDPM 等特性、您有没有建议的替代产品?
我们正在研究不使用降压转换器的替代方案。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    我们有几个您可能感兴趣的替代方案。

    如果您不需要集成额外的电源轨、BQ25180 (和 BQ2518x 系列)可能很有用。 该充电器包含 TS 监控、运输模式和 VINDPM。 电池电压监控不适用于该器件、但可以使用主机控制器上的软件进行非常宽泛的近似计算(仅当存在 VIN 时)。 此外、它的封装非常小、易于实现、并且可实现高达1A 的充电电流并可调节 SYS 轨电压(此器件上的 SYS 与 BQ25122上的 PMID 相同)。

    如果您对集成其他电源轨感兴趣、BQ25150 (和 BQ2515x 系列)可提供非常类似的解决方案脚趾 BQ25122 (它是后续器件)。 它配备集成的150 mA 负载开关/LDO、如 BQ25122、并提供稳定的 SYS 轨电压。 它还提供类似的运输模式、低功耗模式、TS 监控和 VINDPM、并具有用于监控电池电压、输入电压、输入电流、PMID 电压、TS 电压和充电电流的集成 ADC。

    如果您想进一步帮助您确定特定充电器、我可以帮助您回答以下一些问题:

    -您希望获得哪些输入电压、电池电压、充电电流、终止电流?

    -您更喜欢电源路径(将系统负载与电池分开)?

    -它是否需要任何额外/集成导轨?

    -您想拥有哪些附加功能?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳