This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OnSemi NCP4682DSN33T1G 的 LDO 替代产品

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS7A02, TPS7A05, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254842/ldo-alternative-to-onsemi-ncp4682dsn33t1g

主题中讨论的其他器件:TPS7A05TPS7A20、TPS7A03、TPS7A02

您好!

我们是否有 OnSemi NCP4682DSN33T1G (已淘汰)的引脚对引脚或直接替代产品?

CrossRef 工具不显示任何内容。  

谢谢
约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    这是标准 SOT-23引脚排列。 根据客户的需求、我们在这里有多种选择。

      TPS7A05 TPS7A20 TPS7A03 TPS7A02
    输出电流(最大值)(A) 0.2 0.3 0.2 0.2
    输入电压(最大值)(V) 5.5 6 6 6
    输入电压(最小值)(V) 1.4 1.6 1.5 1.5
    输出电压(最大值)(V) 3.3 5.5 5 5
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.8 0.8 0.8
    固定输出选项(V) 0.8、1、1.1、1.2、1.5、 1.8、1.825、2、2.2、2.5、 2.7、2.8、2.85、3、3.1、 3.3 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5 0.9、1、1.2、1.3、1.5、 1.75、1.8、1.85、2、2.1、 2.2、2.3、2.5、2.8、3、 3.1、3.3、3.6、5 1、1.2、1.5、1.75、1.8、 1.85、2、2.2、2.3、2.5、 2.8、3、3.1、3.3、3.6
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    15.4 60 35 35
    噪声(uVrms) 180 7 130 130
    精度(%) 2 1.5 1.5 1.5
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    204 110 205 205
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.001 0.0065 0.0002 0.000025
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    144.1 179.1 179.1 179.1
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125 -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 0 mm2:0.7 x 0.7 (DSBGA|4)、5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)、7 mm2:2.37 x 2.92 (SOT-23|3)、1 mm2:1 x 1 (X2SON|4) 0 mm2:0.616 x 0.616 (DSBGA|4)、5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)、1 mm2:1 x 1 (X2SON|4) 0 mm2:0.7 x 0.7 (DSBGA|4)、5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)、1 mm2:1 x 1 (X2SON|4) 0 mm2:0.7 x 0.7 (DSBGA|4)、5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)、1 mm2:1 x 1 (X2SON|4)
    封装 DSBGA|4、SOT-23|3、SOT-23|5、X2SON|4 DSBGA|4、SOT-23|5、X2SON|4 DSBGA|4、SOT-23|5、X2SON|4 DSBGA|4、SOT-23|5、X2SON|4
    大约 价格
    (美元)
    0.191 0.105 0.268

    0.453

    小于

    谢谢。

    Prakash L