This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:RSOC

Guru**** 2812675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251250/bq27z561-r1-rsoc

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

尊敬的

电池充电术语收尾电流/RSOC 未设置为100% 300mA、 但它先进了707mA、导致放电时100% RSOC 持续时间过长、导致整体精度下降、这种电池做了很多循环并学习了很多、没有变得更好、对不起、TI 工程师这种情况需要改进吗?

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymon、

    我们建议使用容量为/10的收尾电流。

    查看上面的日志文件、电压从3433mV 跳至4480mV。 您使用的是真实的单元格吗? 要测试收尾电流、需要使用真实电池的完整充电周期。

    请提供设置和完整日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请检查 GG 和日志文件。

    此致、

    罗立新

    e2e.ti.com/.../8078.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lixin:

    收尾电流值 与有效的充电终止算法一起使用。 请参阅 TRM 的第9.6节

    我建议尝试以下方法:

    1-清除 CSYNC 即 IT Gauging Configuration 寄存器中的位。  
    2-设置 RSOCL  I2C 电量监测配置中的 I2C 位。 这将通知电量监测计等待、直到满足有效充电终止条件。

    我们通常建议将收尾电流设置为 C/10。 机箱内的容量约为1165 mA 内六角 因此、建议使用~μ A 116 mA 的收尾电流。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的回复、 请再次帮助对以下问题进行评论:

    1. 您能评论一下修改 CSYNC=0除了 TRM 中描述的函数之外是否还有其他影响吗?

    2、 RSOCL=1、进行充电测试后发现 RSOC 仍然只有99%、而不是100%;

    3、 关于抽头电流,它受客户的充电器限制,不能修改。

    根据0719 GG 文件、我将充电项 Voltage 修改为25mV、为充电器设置280mA 的充电终止电流、并且充电完成情况 RSOC=100。 然而、站了大约40分钟后、RemCap 继续下降、而没有负电流。 这样做的原因是什么?
    附件是测试日志

    e2e.ti.com/.../JKVR_2D00_1.rar

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lixin:

    1-   CSYNC 位控制电量监测计是否应在 VCT 处强制 RM 遵循 FCC。 在某些情况下、在有效充电终止时、剩余电量可能与 FCC 处于相同的电平。 因此、如果 CSYNC 被置位、RM 中的一个跳转 可能 会出现。  

    2- RSOCL = 1将使 SOC 保持在99%、直到满足有效充电条件。 如果 SOC 保持在99%、则表示 VCT 条件未得到满足。

    3-这将是一个值得遵循的好概念。 注: 这适用于不同的监测计、BQ27z561没有被称为 锥度速率。  



    电容值有多大。 我会说这很奇怪、因为电量监测计处于静止状态。 如果电芯自放电或温度发生巨大变化、通常会发生这种情况、但情况并非如此。 我认为唯一的东西是 RELAX_SMOOTH_OK、但它是在您的配置中设置的。  CSYNC = 0时是否发生了这种情况? 如果您尝试切换 CSYNC 该怎么办 ?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1.如果 CSYNC=1被置位、RM 将跳变、SOC 是否也跳变? 如果是、客户将不接受。

    2.充满电并离开了一段时间后,TrueRM 突然下降到1126 ,但 TrueFCC 没有改变,导致 SOC 下降到99%。 您能帮我分析一下原因吗? 或者需要修改哪些参数以进行验证、请告诉我、我将进行测试。

    此致、

     罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lixin:

    RM 中的跳变将导致 SOC 中的跳变。 SOC = RM/FCC.  

    再次查看日志文件、QMax 已更新、DOD0已更新。 电量监测计会根据 DOD 更新 RM。 请参阅 DataRAM 的第2.6节更新。 剩余容量(RM)和 DataRAM。 充满电容量(FCC)(位于 Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现



    他们是否尝试过设置  CSYNC? 这可能会防止 RM 降至99%、因为它将在 VCT 处设置为 FCC。  

    充满电并离开一段时间后,TrueRM 突然降至1126,但 TrueFCC 没有改变,导致 SOC 降至99%。

    电量监测计不使用 TrueRM 进行电量监测计算。 它使用经过滤波的 RM、 RemCap

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这两个 EOC 何时更新?
    问题:
    如图所示、监测计的两个初始值为4446mV/监测270mA 计、监测的精度也可以达到约2%。 不过、在几个充电和放电周期之后、该值会自动更新、即使[EOC 处的电流]也会更新为0mA,、然后精度也会下降到大约8%。 已更新更改的值。 如果我手动将值改回到4446mV/270mmA、监测计的精度将恢复到大约2%。 您能评论一下升级的原则和这两个价值观的影响吗?

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lixin:

    EOC 处的电芯1-1 Chg Voltage EOC 处的 Current 在充电结束时更新、因此在满足 VCT 时。

    通常、  当充电器终止时、EOC 处的电流将更新为零、但在40秒的窗口中仍然有足够的通过电荷来符合 VCT (意味着充电器已检测到充满电、但监测计未检测到满电)。 这会导致0mA 的 EOC 处的电流。 推荐的值是 将监测计收尾 电流设置为充电器收尾的+/-15%。

    这里的理念是尝试在充电器关闭之前、电量监测计检测到充满电。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1.充电器终止时、应该没有充电电流。 为什么我们仍能在40秒内检测到充电量?我使用的充电器不是智能充电器、充电器无法检测到电量计。

    2.我不太明白这个+/-15%。 假设充电锥形电流为100mA、表锥形电流是否设置为-115mA? 如果监测计收尾电流设置为85mA 和85mA < 100mA、则它不再符合"尝试在充电器关闭之前检测充满电"的概念。

    此致、

    罗立新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lixin:

    仪表不控制 VCT。 它检查 VCT 条件(主要是电压阈值和收尾电流)、一旦满足这些条件、监测计就会在此时使用电流、电压和温度测量值来确定 SOC = 100%时的 DOD。

    电量监测计不控制充电器何时关闭、但电量监测计必须知道充电器关闭的条件。 这是为"有效充电终止"配置的。 具体思路是、在充电器关闭之前、监测计会检测到充电终止。 此时、根据定义、大多数情况下的电流足够小、从通过的电荷(和测量)的角度来看、充电器是否继续运行几分钟并不重要。 请尝试将锥度设置得更高一点*(例如,高15%)。  

    此致、
    何塞·库索