This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:流经 LMG3422漏极和源极的持续电流

Guru**** 2436900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253556/lmg3422r030-the-continuous-current-flowing-through-the-drain-and-source-of-lmg3422

器件型号:LMG3422R030

大家好!

在下图中、测试了 LMG3422可以承受的电流。 在下图中、电源为48V、电感器串联到3.2欧姆连接到 LMG3422的漏极。 控制信号由函数发生器给出、周期为10ms、占空比为1%的5V 脉冲信号、其高电平时间仅为100us。 打开电源后、有烧焦的塑料味。 关闭电源后、测量12V 输入引脚、不会发生短路。 接通电源后、C36两端的电压为-4.7V。 数据手册中的 ID 电流为55A。 当我给出的电流持续时间为14.5A 且持续时间为1us 时、为什么 LMG3422会损坏? 在什么情况下连续电流不会烧毁此芯片?

最好的,

哈里基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Haricky:

    此测试的热设置是什么? 器件 数据表具有 ABS。 最大 ID (RMS)为55A、但您仍需要从器件散发热量、以将结温保持在数据表规定的绝对值以下。 最高工作结温为150°C。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle

    正如 LMG3422芯片的数据手册所述、芯片中有相应的短路、过流、过热、欠压等保护机制。 一旦发生上述错误、芯片端口的控制信号将在错误消失之前无效。 GaN 功率 IC 集成了过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)"过流保护(OCP)电路监测漏极电流并将该电流信号与内部设定的限值进行比较。 检测到过流后、LMG342xR030会执行逐周期过流保护""。在这种模式下、GaN 器件会在发生过流时关断、但过流信号会在输入 PWM 变为低电平后清除。 在下一个周期中、GaN 器件可以正常开启",根据此信息、没有损坏此芯片的风险。 当电源电压低于200V 时、时间应用会损坏。 请帮助分析造成损坏的原因、谢谢

    最好的,

    哈里基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Haricky:

    我已向您发送了 一封电子邮件以设置会议、以便在另一个主题中继续此对话和对话。

    此致!
    凯尔