This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:BQ25170J 充电器 IC 选择

Guru**** 2542770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254871/bq25170j-bq25170j-charger-ic-selection

器件型号:BQ25170J

您好!

我们计划将  BQ25170J 充电器 IC 用于我们的锂离子电池、其中内置10K NTC。  

充电时、电池内部的热敏电阻将连接到 Charger IC TS 引脚、它将监控电池温度。

放电时、电池内部的同一热敏电阻将作为分压器电路连接到微控制器。

充电时、连接到控制器的电源将使用负载开关断开。 因此、在热敏电阻充电期间、它不会产生任何电压

这是否可以?

我们是否可以将同一个热敏电阻引脚连接到控制器和充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从 TS 引脚输出到 NTC 的电流非常低、仅为38uA。  来自微控制器或分压器电路的任何额外负载都会更改 NTC 性能和热/冷跳变点。

    可能的解决方案是使用开关电路、在充电期间断开所有电路与 TS/NTC 的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们计划 在充电期间使用 MOSFET 电路来断开 TS 引脚与微控制器的连接。 这就足够了吗?

    时、我们的系统不会加电。 在放电期间、NTC 将连接到控制器 ADC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    是的、我们计划 在充电期间使用 MOSFET 电路来断开 TS 引脚与微控制器的连接。 这是否足够?

    听起来应该可以正常工作。