This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:隔离变压器选择/设计

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254920/ucc2897a-isolation-transformer-selection-design

器件型号:UCC2897A

我们计划 在我们的项目中使用 UCC2897A IC 来开发有源钳位正向隔离式转换器。 打开此主题、可以获取有关选择/设计转换器隔离变压器的帮助。 我无法在网上找到有关此主题的更多信息。   我在隔离式转换器的设计方面没有太多经验。  有人能为我提供一些相关链接或研究论文、以便我可以开发此设计、或者至少找到可用于此设计的隔离变压器、从而为我提供帮助吗?  (我们计划开发一个具有7S NMC 输入(21V 至30V)的24V/5A 转换器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ucc2897a 设计指南和过程、您可以查看以下应用手册:

    www.ti.com/.../slua535a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他文档可以为我提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以转到 ti.com 并搜索 UCC2897A。 您可以在该网站上找到许多支持材料。