This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:ESD 等级的 CDM

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253602/lm5104-cdm-of-esd-ratings

器件型号:LM5104

尊敬的支持团队:

是否有 ESD 等级的 CDM 规格?
没有写入 SNVS269D。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    ESD 额定值可在 LM5104 数据表的6.2小节中找到。 我附上了一张显示以下 ESD 等级的图片。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    艾弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、
    感谢您的答复。

    我想知道的是 CDM、而不是 HBM。
    您是否有关于清洁发展机制的信息?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dice-K、

    对于错误沟通深表歉意。 我已联系了我的一位同事、他们可能有关于此器件 CDM 的详细信息。 我会在他们回复后尽快与您联系。

    感谢您的理解。

    艾弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dice-K、

    在召集了我的一位同事后、LM5104似乎是我们继承而来的传统器件。 因此、由于 TI 未开展相关测试、因此不会提供有关资质的任何信息。 遗憾的是、这意味着我们只能将数据表用作此器件的信息源。 由于数据表中没有指定的 CDM ESD 等级、因此我们无法提供相应的规格。  

    对此可能造成的不便、我深表歉意。

    此致!

    艾弗里